|
ABB opera in una realtà caratterizzata da elevati standard qualitativi,
offrendo la possibilità di lavorare in un contesto che vive il cambiamento
come costante opportunità di miglioramento e che
investe sullo sviluppo dei propri collaboratori. Fare crescere
le persone consentendo loro di acquisire una sempre maggiore
professionalità è, infatti, uno degli obiettivi strategici dell’azienda
che considera le competenze professionali e manageriali delle proprie risorse
umane un indispensabile fattore di vantaggio competitivo.
Avvalendosi delle attivà di formazione, ABB offre ai giovani di alto
potenziale opportunità formative e di crescita professionale sia tecnica
che manageriale, al fine di preparare validi professionisti che siano in grado
di contribuire allo sviluppo della società.
L’appartenenza ad una realtà multinazionale richiede inoltre che le
persone che lavorano in azienda possiedano una cultura internazionale e una
formazione di carattere multidisciplinare: a questo fine vengono agevolati
percorsi di job rotation all’interno delle diverse funzioni aziendali, piani
di mobilità presso le consociate estere del gruppo e la partecipazione
a progetti internazionali.
Il processo di selezione è incentrato sulla valutazione di motivazioni,
competenze tecnico-specialistiche e attitudini preofessionali. Particolarmente
apprezzate sono, inoltre, la disponibilità ad effettuare esperienze
all’estero unitamente alla buona conoscenza della lingua inglese. ABB
richiede anche ai propri candidati capacità di integrazione e lavoro
di squadra, orientamento alle esigenze dei clienti esterni ed interni, autonomia
e spirito d’iniziativa. Le principali fonti di reclutamento utilizzate sono
i curricula spontanei, i contatti con le Università, gli annunci a mezzo
stampa e sui principali siti internet di ricerca di personale, le società
di selezione e gli stage in azienda.
L’inserimento in azienda prevede un programma strutturato in funzione
del ruolo che dovrà essere ricoperto. Il neoassunto inizia a conoscere
la realtà aziendale intervallando il training on the job con momenti
informativi sulla cultura organizzativa e sul sistema aziendale e con corsi
di formazione mirati, interni ed esterni, su tematiche di carattere tecnico
e comportamentale.
STAGE
ABB offre la possibilità di effettuare stage nelle diverse funzioni
aziendali a laureati e laureandi sia finalizzati a un loro successivo
inserimento in azienda sia come opportunità per i giovani di maturare
esperienze aziendali.
D. Lgs. 196/2003: tutela del trattamento dei dati personali
Inviare la propria candidatura integrandola con la seguente dicitura:
"Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e comunicazione"
|
|

Automation Products
Direzione Risorse Umane
Via Baioni, 35 - 24123 Bergamo
E-mail: hr.sace@it.abb.com
Fatturato 2006:
931,4 milioni di Euro
N° dipendenti:
3043 di cui laureati il 14,13%
Uomini: 2241
Donne: 802
|